This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅使用电流环路而不使用速度环路时、InstaSPIN-FOC FAST 是否具有优势?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719965/does-instaspin-foc-fast-have-advantage-when-only-current-loop-is-used-but-not-speed-loop

在某些风扇控制应用中、需要恒定电流控制、因此不使用速度环路、在这种情况下、FAST 是否具有与电流环路和速度环路相同的优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 InstaSPIN-FOC 的核心是利用 FAST 估算器;电流控制器在任何方面都不是专有的。 在扭矩控制应用中、快速角度收敛、过零时角度完整性、失速条件下角度完整性和出色瞬态响应等方面仍然受到高度重视。 对于不打算使用速度控制环路的应用、InstaSPIN-FOC 非常有用。

    肖恩