This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将100引脚 S 型号用于 DesignDRIVE 应用

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719575/tms320f28379d-using-the-100-pin-s-variant-for-a-designdrive-app

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVEcontrolSUITE

大家好、

 

我们收到了一个很好的问题、该客户计划使用100引脚 F28379S、并购买了 C2000 DesignDRIVE 开发套件(包含 D 变体)、希望在其应用中仍以 S 变体为目标。 我不想说这是不可能的,你们中的一位能否就此提出一些想法?

 

下面是它们的措辞:

 

我刚刚意识到、ControlSuit 和 DesignDRIVE 套件随附的工具中正在使用176引脚版本的微控制器。 我们计划在设计中使用100引脚器件。

 

-您是否有支持100引脚器件的工具套件?

 

-否则、移植 IDDK_PM_Servo_F2837x-v2工程有多困难?

 

-为此、我将从 TI 获得何种支持?

 

 

 

提前感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只看到一个具有"void main (void)"函数的位置。 因此、我假设上述项目仅使用一个内核。 如果我错了、请纠正我的问题。 谢谢。
    此致、
    Akila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 示例仅使用 CPU1。 它应该能够轻松处理其他变体、无需特殊支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、它看起来使用的是176引脚版本。 我需要将这些引脚重新映射到100引脚版本、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的问题得到解决、您能否单击"已解决"并关闭该主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认我的疑虑。 我希望 TI 也能提供某种映射文件来支持100引脚。 这正是我所希望的。 无论如何、这个线程可被关闭。 但是、我看不到单击"已解决"的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是线程启动器、因此我有该选项。 感谢帮助确认此 Ramesh。

    我现在已将其标记为已解决。

    谢谢、
    比利