This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:IpcMgr 库和 IpcMgr 软件包集成用户指南

Guru**** 2894740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717829/ccs-f28m35h52c-integration-of-ipcmgr-library-and-ipcmgr-package-user-guide

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

需要帮助了解 IpcMgr 软件包及其在 Concrto 中的集成。 带有用户指南的示例应用将会大有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关"IpcMgr 软件包"的详细信息? 即提供源详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我参考下面的 TI 页面、将 IpcMgr 软件包而不是 IPC 集成到 Concerto F28M35x 系列控制器中的共享消息 RAM 中。 我有来自源代码(ti.sdo.ipc.family.f28m35x.IpcMgr)的软件包代码

    processors.wiki.ti.com/.../Using_IPC_on_Concerto_Devices

    我正在尝试了解并使用此软件包进行两个内核之间的共享存储器通信。 除了我共享的链接之外、我没有找到此软件包的任何示例代码/帮助。

    谢谢

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉文

    与您在该链接上找到的内容相比、似乎没有更多的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    那么、您建议我使用 Basic IPC (没有软件驱动程序)或带有 IPC 驱动程序包的共享消息 RAM 执行什么操作?

    也未找到 IPC 驱动程序包用户指南。

    此致

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我还获得了 IPC 的用户指南和实施方法。 谢谢

    拉文