This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:LAUNCHXL-F28027F

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720015/ccs-launchxl-f28027f-launchxl-f28027f

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

在 Driverlib 示例 example_F2802xadc.c 中。为什么选择两个 SoC soc0和 SOC1通道来选择 ADCINA4???为什么不只选择一个 soc 通道???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashh、

    请参阅注释:
    "//注:通道 ADCINA4将被双采样以解决修订版0器件勘误表中的 ADC 第一个采样问题"

    您可能还需要在此处查看器件勘误表文档:
    www.ti.com/.../sprz292o.pdf