This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:Sincfast 延迟计算?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679897/tms320f28377d-sincfast-latency-calculation

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

与传统 SAR 类型 ADC 相比、Σ-Δ 解调过程所需的时间更长。

在28377 TRM 中、13.5.2节仅描述了 SINC1/2/3滤波器的延迟、SINCOFAST 滤波器除外。

如何计算 Sincfast 滤波器的延迟?

 

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    SincFast 滤波器的延迟与 Sinc3滤波器相同。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    谢谢!

    韦恩