This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何选择 EtherCAT 解决方案!

Guru**** 2604715 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT, TMS320F28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680364/ccs-tms320f28379d-how-to-choose-ethercat-solution

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSECATCNCD379DTIDM-Delfino-EtherCATcontrolSUITETMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,。

   我想在 F28379D 上测试 EtherCAT、并需要从 TI 购买 FIT 板。  

   我找到两个板:"TMDSECATCNCD379D"和"TIDM-Delfino-EtherCAT"。 我需要购买哪一款?

  

   TMDSECATCNCD379D 具有上图。 显示有两个板,即 adter 板上的 EtherCAT ET110和控制板上的 TMS320F28379D。

 只需购买 TMDSECATCNCD379D 就足够 了。

   

   

   上图中还包含另一个绿色电路板,用于为28379d 的所有引脚供电并输出这些引脚。  我需要一起购买吗?

   现在,在中国,电路板通常使用 JTAG 来调试,它有14个引脚。 我有 SED-XDS560V2 (Arrow)工具来模拟 DSP 芯片。我是否可以在 EtherCAT 解决方案上使用此乳化剂,如果不使用, 我应该购买哪种类型的乳化剂,请给我具体的名称和链接。

  我希望我不需要购买电源。

 

非常感谢!

此致!

Richie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richie、
    请订购 TMDSECATCNCD379D 套件、我们在 controlSUITE (C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSECATCND379D_V1.0)中提供了相关的良好软件配套资料和用户指南。

    此套件具有控制卡和 EtherCAT 子卡、可使用 USB 供电、还具有内置 XDS100V2 JTAG、因此您实际上不需要
    用于在此基础上开始使用 EtherCAT 的集线站。 但是、如果您有 F2837xD 集线站、则可以将其插入并从集线站为其加电、还可以将集线站上的 JTAG 连接器与 XDS560盒配合使用、 但您不需要它、因为 controlCARD 具有支持 XDS100v2的板载 FTDI、并且可以使用 USB 电缆连接到 CCS。

    我们目前不会将扩展坞作为单独的部件销售、但我们正在进行此项工作、并可在6月中旬推出、因此请继续关注此更新。

    希望这对您有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh,感谢您的快速回复。 您的回答对我非常有帮助。
    TMDSECATCNCD379D 套件不包含扩展坞、也不能购买扩展坞、因为 TI 不单独出售。
    现在的问题是、我只有 SED-XDS560V2 (ARROW)、它具有14个引脚 JTAG、而不具有 XDS100V2。 如果不需要扩展坞,我必须购买 XDS100V2。 另一个问题是我使用 win10操作系统的笔记本电脑的结果。 XDS100V2是否与 win10兼容、并且运行良好?
    我认为简单的解决方案是我同时购买 TMDSECATCNCD379D 和扩展坞,仍然使用运行良好的 XDS560V2。 但这可能不容易实现。
    Dockstation 可用于开发28379d 功能和外设,还可测试一些实验。
    最后选择购买 TMDSECATCNCD379D + XDS100V2、但要确保仿真器 XDS100V2可以在 win10上使用。

    事实上,我已经购买了两个有关28377D 的开发套件和两个仿真器 SED-XDS560PLUS,添加了上述 SED-XDS560V2。

    最后一个问题是、如果我从 TI 网站购买商品、发票是如何开的。
    此致
    Richie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richie、

    [引用用户="Richi">现在的问题是、我只有 SED-XDS560V2 (ARROW)、它具有14个引脚 JTAG、而不具有 XDS100V2。 如果不需要扩展坞,我必须购买 XDS100V2。 另一个问题是我使用 win10操作系统的笔记本电脑的结果。 如果 XDS100V2与 win10兼容、并且运行良好?[/quot]

    在上面、不需要外部仿真器。 CCARD 具有内置的 FTDI、支持 xds100v2。 我没有发现 win10 eihter 有任何问题、所以你应该可以。

    [报价用户="Richi"]最后一个问题是,如果我从 TI 网站购买了一些产品,发票的方式如何。

    在上面、我不确定我是否理解您的问题。 您能澄清一下吗?

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh,á lez
    我没有 XDS100V2。 CCARD 仅支持 FTDI。 所以我必须购买 XDX100V2。
    我有三个 XDS560,它们有14个引脚 JTAG。但它不能用于 CCard。
    我有点困惑。

    如果我从 TI 网站购买电路板、TI 可以向我开具发票。

    祝你一切顺利。

    Richie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh,á lez
    也许我认为我错了,“CCARD 有一个内置的 FTDI,支持 xds100v2”。 这意味着我不需要任何外部仿真器、只需一根 USB 线即可连接电路板进行调试。
    问题得到解决。
    我能否与 TMDSECATCNCD379D 一起购买扩展坞? 我想使用扩展坞进行开发。
    中国从付款到收据的时间?我想开具发票没有问题?

    祝你一切顺利。

    Richie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richie、
    TMDSECATCNCD379D 中不包含集线站、但您不需要集线站、因为您可以通过板上的 micro-USB 连接器为板供电。

    到目前为止、TI 不会将扩展坞作为单独的部件销售、如果您更喜欢使用扩展坞、则可以执行以下操作之一:-
    1.>购买 TMDSCNCD28379D,它将随坞站一起提供。 但您还将获得一个控制卡。
    2.>等到6月中旬、TI 计划将该集线站作为单独的器件出售、但计划在6月中旬出售。 到6月中旬、您可以使用 TMDSECATCNCD379D、无需扩展坞。

    我们不会发现您从中国购买此产品有任何问题、如果您从中国购买产品有问题、请打开新论坛帖子、如果发现任何错误、我们会及时处理。


    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh,非常感谢。

    你处理我的问题、我回答了。 非常清楚。

    此致
    里奇!