This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:是否可以使用具有对接座的28027F DIMM 100基板 USB-EMU R3?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28027F, TMDSCNCD28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681659/tms320f28027f-can-i-use-28027f-dimm-100-base-board-with-docking-stn-usb-emu-r3

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027TMDSCNCD28027controlSUITE

我计划购买 http://www.ti.com/tool/tmdscncd28027f 、其中包含 TMS320F28027F。 我检查了数据表、它与 TMS320F28027引脚兼容 、唯一的区别是 ROM 中的 FOC 块。

尽管我有90%的把握、但我只需要确认控制卡将与100引脚基站一起工作、并且我可以对其进行编程/调试。

(与 TMDSCNCD28027 (TMS320F28027控制卡)配合使用的对接 Stn USB-EMU R3)

我无法找到控制卡的控制器到100引脚连接器映射原理图。 由于这两个 IC 仅在软件方面有所不同、因此可以放心地假设控制卡映射是如此

完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨塔尔

    28027和28027F controlCARD 应该与"F"器件上包含的 instaSPIN ROM 完全一样。 调试或运行时不应有任何问题。

    您提到的 controlCARD 与您提到的集线站兼容。 从 controlCARD 到集线站的引脚映射可在 controlSUITE (C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2802xHWdevPkg\cC2802x-DIMM 引脚排列表.pdf)中找到。  

    注意:如果需要、您可以购买同时具有集线站和 controlCARD 的捆绑包(http://www.ti.com/tool/tmdsdock28027)

    此致、
    Cody