This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有错误日志作为 Blow 图片、我们无法从映射文件中找到地址。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678896/tms320f28377d-there-have-error-log-as-blow-picture-and-from-the-map-file-we-can-not-find-the-address

器件型号:TMS320F28377D

有错误日志作为 Blow 图片、我们无法从映射文件中找到地址。

和映射文件如下所示:

BTW、您可以参阅以下网站的步骤:

e2e.ti.com/.../671812

请帮助您提供有关错误的一些建议吗?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该地址不应包含任何内容。 这是在 DFU 命令之后吗? 您可以尝试验证命令吗?

    您是否使用与 sci 闪存内核示例中相同的命令创建 hex .txt 文件?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    是的、 在 DFU 命令之后出现 Program_ERROR[0x4000]错误。

    因此、我们发送了验证命令以在 DFU 命令之前进行确认、反馈结果为 verify_error,Adress:91b58。 请 请参阅下图:

    我们使用 hex2000工具创建 hex.txt 文件,命令如下:

    hex2000.exe -boot -sci8 -a -o

    请 请帮助提供一些建议。

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存扇区 F 中似乎存在编程错误。编程前、请确保内核正在正确擦除闪存扇区。

    此外、我还会检查您是否可以使用 CCS 对该扇区进行编程、以确保它不会对硬件产生问题。

    SAL