This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件支持 instaspin

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718811/launchxl-f28379d-c2000-delfino-mcus-f28379d-launchpad-development-kit-is-it-instaspin-enabled

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好、

首先介绍 BLDC 电机控制。
 我正在寻找一个能够让我向前发展的好开发板。

我想知道 C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件是否也像启用 F28068F 一样通过引脚连接。

此致 Nicho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。 目前、只有 Piccolo 类器件启用了 InstaSPIN、这些器件是 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列。 F28004x 也将启用 InstaSPIN

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 f28004x 系列何时启用 instaspin focf? 它表示很快就会在网站上进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28004xC 器件已将 InstaSPIN-FOC 加载到器件 ROM 中。 将提供示例支持的软件包计划于明年年初于19年第1季度发布