This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28020:对于 TMS320F28020、如何在.out 文件中找到0X3F7FF7的相应数据存储位置并手动将数据更改为上面计算的 CRC 校验值?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718655/ccs-tms320f28020-for-tms320f28020-how-to-locate-the-corresponding-data-storage-location-of-0x3f7ff7-in-the-out-file-and-manually-change-the-data-to-the-crc-check-value-calculated-above

器件型号:TMS320F28020

工具/软件:Code Composer Studio

我需要对程序存储区0X3F0000_0X3F7FF6中的数据执行 CRC 校验计算。

CRC 验证值(使用外部工具计算得出)需要预先写入0X3F7FF7的存储器区域。

混淆:如何在.out 文件中找到0X3F7FF7的相应数据存储位置、并手动将数据更改为上面计算的 CRC 校验值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果您的 CRC 正在检查0x3F7FF7、您无法计算输出文件上的 CRC、然后通过链接器文件将黄金 CRC 分配给0x3F7FF7、然后重新编译。 新生成的结果应该是相同的 CRC、现在也包含黄金值。

    此致
    Chris