This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:仿真 SCI_Boot

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186819/tms320f28386s-emulating-sci_boot

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我需要仿真 SCI_Boot、因为我们的硬件配置不正确、电路板不会重新制造。

我让我的伪 SCI_BOOT 运行、它接受了串行闪存编程器的23300+个字节。 初始目标为0、并从该位置正确构建。 但是、我不确定写入此起始位置是否安全、但我无法从链接器 cmd 文件中确定。 此外、如果我正确解释、堆栈位于 RAMM0_1、因此将被覆盖。

因此、我看到了3种备选方案:

1) 1)调整链接器命令文件、以便跳过24K 的空间、这似乎会将存储器占用到 GS1中。 这可能不足以支持应用程序。 下面是我们常规应用的内存分配映射。

2) 2)修改我的伪 SCI 引导程序以使用偏移量加载到我们的外部 RAM、地址为0x8000000、16Mx16、IS45S16160J-7TLA2。 我不确定前2个块、因为第一个块发往地址0、下一个发往地址0x1B4、它位于从0x1B1Hey 开始的 RAMM0中

3) 3)关闭并确定如何将闪存内核永久放入闪存中。 如果我这么做、要 从我们的主应用程序运行它、我会加载一个具有该闪存地址的函数指针吗? 是否需要更改堆栈和任何其他地址?

我的选择是第三、因为似乎有足够的闪存可用。 但是、repo flash_kernel_C28x_dual_ex1_c28x1本质上是基于 RAM 的、将其转换为基于闪存时遇到问题。 感谢您的观察和建议。

这是我们当前的链接器文件:

#if 1
MEMORY
{

   BOOT_RSVD        : origin = 0x000002, length = 0x0001AE     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
   RAMM0_1          : origin = 0x0001B0, length = 0x000648
   // RAMM1_RSVD       : origin = 0x0007F8, length = 0x000008         /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
   CLA_MSGRAMLOW    : origin = 0x001480, length = 0x000080
   CLA_MSGRAMHIGH   : origin = 0x001500, length = 0x000080
   RAMD0_1          : origin = 0x00C000, length = 0x001000
   RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
   RAMLS1_5         : origin = 0x008800, length = 0x002800
   RAMLS6           : origin = 0x00B000, length = 0x000800
   RAMLS7           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
   RAMGS0_1         : origin = 0x00D000, length = 0x002000
   RAMGS2_4         : origin = 0x00F000, length = 0x003000
   RAMGS5_6         : origin = 0x012000, length = 0x002000
   RAMGS7           : origin = 0x014000, length = 0x001000
   RAMGS8_9         : origin = 0x015000, length = 0x002000
   RAMGS10_15       : origin = 0x017000, length = 0x005FF8
   // RAMGS15_RSVD     : origin = 0x01CFF8, length = 0x000008         /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
   #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 20012000
GROUP {      /* GROUP memory ranges for crc/checksum of entire flash */
   #endif
#endif
   /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
   BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002
   /* Flash sectors */
   FLASH0           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE  /* on-chip Flash */
   FLASH1           : origin = 0x082000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
   FLASH2_4         : origin = 0x084000, length = 0x00C000  /* on-chip Flash */
   FLASH5           : origin = 0x090000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
   FLASH6           : origin = 0x098000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
   FLASH7           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
   FLASH8           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
   FLASH9           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
   FLASH10_11       : origin = 0x0B8000, length = 0x004000  /* on-chip Flash */
   FLASH12_13       : origin = 0x0BC000, length = 0x003FF0  /* on-chip Flash */
   // FLASH13_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
  #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 20012000
}  crc(_table_name, algorithm=C28_CHECKSUM_16)
  #endif
#endif

   CPUTOCMRAM      : origin = 0x039000, length = 0x000800
   CMTOCPURAM      : origin = 0x038000, length = 0x000800
   CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03A000, length = 0x000800
   CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03B000, length = 0x000800

   RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002

   EMIF1_CS0n      : origin = 0x80000000, length = 0x01000000
}

SECTIONS
{
   codestart           : > BEGIN, ALIGN(4)
   .text               : > FLASH2_4, ALIGN(4)
   .cinit              : > FLASH1, ALIGN(4)
   .switch             : > FLASH1, ALIGN(4)
   .reset              : > RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
   .stack              : > RAMM0_1

#if defined(__TI_EABI__)
   .init_array      : > FLASH1, ALIGN(4)
   .bss             : > RAMGS2_4
   .bss:output      : > RAMGS2_4
   .bss:cio         : > RAMGS2_4
   .data            : > RAMGS5_6
   .sysmem          : > RAMGS2_4
   /* Initalized sections go in Flash */
   .const           : > FLASH12_13, ALIGN(4)
#else
   .pinit           : > FLASH1, ALIGN(4)
   .ebss            : > RAMGS2_4
   .esysmem         : > RAMGS2_4
   .cio             : > RAMGS2_4
   /* Initalized sections go in Flash */
   .econst          : >> FLASH12_13, ALIGN(4)
#endif

   .farbss          : > EMIF1_CS0n
   .farconst        : > EMIF1_CS0n
   .em1_cs0         : > EMIF1_CS0n

/*** CLA Compiler Required Sections ***/
   .scratchpad         : > RAMLS7                /* Scratchpad memory for the CLA C Compiler */
   .const_cla          : > RAMLS7

   ramgs0 : > RAMGS0_1, type=NOINIT
   
   MSGRAM_CPU1_TO_CPU2 : > CPU1TOCPU2RAM, type=NOINIT
   MSGRAM_CPU2_TO_CPU1 : > CPU2TOCPU1RAM, type=NOINIT
   MSGRAM_CPU_TO_CM    : > CPUTOCMRAM, type=NOINIT
   MSGRAM_CM_TO_CPU    : > CMTOCPURAM, type=NOINIT

   #if defined(__TI_EABI__)
       .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASH0,
                        RUN = RAMLS0,
                        LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                        LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                        LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                        RUN_START(RamfuncsRunStart),
                        RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                        RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                        ALIGN(4)
    #else
       .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASH0,
                        RUN = RAMLS0,
                        LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                        LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                        LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                        RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                        RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                        RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                        ALIGN(4)
    #endif

   DataBufferSection   : > RAMGS7, ALIGN(4)
   LogSection          : > RAMD0_1, ALIGN(4)
   ParamSection        : > RAMGS8_9, ALIGN(4)
   ClaToCpuMsgRAM      : > CLA_MSGRAMLOW              /* Link to CLA Message RAM */
   CpuToClaMsgRAM      : > CLA_MSGRAMHIGH             /* Link to CLA Message RAM */
   ClaData             : > RAMLS6                     /* Link to CLA Data RAM */
   .bss_cla            : > RAMLS6                     /* Link to CLA Data RAM */

   /* Link to CLA Program RAM */
   Cla1Prog            : LOAD = FLASH10_11,
                         RUN = RAMLS1_5,
                         LOAD_START(ClaProgLoadStart),
                         RUN_START(ClaProgRunStart),
                         LOAD_SIZE(ClaProgLoadSize) ,
                         ALIGN(4)

   /* crc/checksum section configured as COPY section to avoid including in executable */
   .TI.memcrc          : type = COPY

}

这是当前的内存分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    列出的起始位置0是否与存储器0的起始位置相同?  以下是有关替代选项的一些注意事项:

    1) 1)如果 您要将其余 RAM 存储器的段移动到24k 以上、则可以将链接器 cmd 文件调整24k。 我会检查器件上可用的 RAM 量。 当您的应用程序运行时、它将来自 RAM 是正确的?

    2) 2)如果偏移量用于加载到外部 RAM、那么前两个块是否意味着尽管存在分支、它将始终在地址0和0x1B1处进行编程?

    3) 3)闪存内核可作为 EEPROM 放置在闪存中。  HALCoGen 工具(http://www.ti.com/tool/HALCOGEN)中包含了器件“TMS570LS31x_21x”(\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.07.01\examples\TMS570LS31x_21x\example_TI_fee_Write_Read)的示例。 注意:您必须使用 F2838闪存 API (https://www.ti.com/lit/ug/spnu632/spnu632.pdf)、而不是使用 F021闪存 API 2.0 (Hercules API)–但其概念与之相似。  Hercules 器件内核为 ARM (字节可寻址)、C28x 存储器为16位可寻址。 我已将下面的用户指南作为 pdf 提供。

    e2e.ti.com/.../2541.TI_5F00_FEE_5F00_User_5F00_Guide.pdf

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布 Charles。

    1) 1)看起来它具有44KB 的 RAM。

    2) 2)我的问题是前两个块是否需要转到其原始地址? 第一个块大小为2、其目的为0。 内容:

    0x0041   0x0044

    我不知道它是什么、但它可能很重要、因为下一个块直到地址0x1B4才写入、我认为地址0x1B4可能是堆栈区域。 我知道地址0002是保留的、但没有找到任何确定的0000。

    那么、这两个块是否需要保持放置、或者它们是否也可以移动?

    3) 3)这种选择看起来很理想、但我应该明天做一些工作、这看起来像一座需要攀登的高山。 因此、我可能需要一个冰雹 Mary、而不是一个理想的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在用石头打我的头,而不是想。 有一种更简单的方法来实现这一点。

    我修改了 FLASH_kernel_C28x_dual_ex1_c28x1以使用我的 SCIA 引脚、并将其构建为独立的 RAM 应用程序。

    然后、我修改了串行闪存编程器以跳过内核下载、该内核下载应加载 FLASH_kernel_C28x_DUAL_ex1_c28x1。

    到目前为止、我已加载 CPU1应用程序。 我重置电路板、新代码开始将其指示灯消息打印到 SCIB。