您好:
您好、客户最近遇到了一个问题、这可能与28377S 的 AD 转换有关。 请帮助我分析此问题。
AD 采样配置如下所示



系统上设置了 EPWM1周期中断和 EPWM2过零中断、但当涉及 EPWM2过零中断时、相关的 AD 采样值将具有以下条件(以 AdcaResultRegs.ADCRESULT2为例)

LfScopeVbusAllAd 是 AdcaResultRegs.ADCRESULT2中的值、gfVbusAllReal 是 AdcaResultRegs.ADCRESULT2值转换后的相应物理含义值、而 gfVBiDCReal 是 EPWM1周期中断期间采样的值。 为什么与 EPWM2过零中断相关的 AD 采样值突然变为0?
另一个问题是28377s ADC-A 通道似乎具有转换时间的影响。 我测试了相同的采样配置为 A0和 A7、效果将相同。 目前的结论是、重要采样应尽可能配置。 尽管找到了此解决方案、但该问题的答案是什么?