This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183879/tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M

基于 instaspin 的230VAC 驱动器实现存在一个奇怪的问题。 然而、驱动器运行良好、 在驱动器内的 gMotorVars.Speed_krpm 变量中看到的实际电机速度与高达2000rpm 的实际驱动速度相匹配、在这之后、上述变量中显示的实际电机速度和速度会有所不同。

例如、

对于10pole 电机、高达2000rpm、实际电机速度和  gMotorVars.Speed_krpm 是相同的、然而、超过2200rpm、实际电机速度(3600rpm)远高于  gMotorVars.Speed_krpm (2500rpm)

对于8极电机、可以看到实际速度和 gMotorVars.Speed_krpm 速度相同、高达2000rpm、但稍后这些值中会出现变化、 当 gMotorVars.Speed_krpm 显示3000rpm 时、实际电机速度为3600rpm。

变化呈线性增加。

电机性能、电流值都正常-唯一的问题是实际速度和 gMotorVars.Speed_KRPM 之间的差异。

我已经仔细检查了电机极对、在上述两种情况下它们都是正确的。  

是否有人可以进行其他操作。 请帮我并给它一些信息? instaspin 库如何计算 gMotorVars.Speed_kRPM 中的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家本周已不在办公室。 请在下周之前回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种硬件板? TI 套件? 或您自己的电路板? 电机的类型是什么? ACIM 还是 PMSM?

    请查看 InstaSPIN 实验室用户指南和 InstaSPIN 用户指南、确保根据您使用的硬件和电机正确设置硬件和电机参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我使用的是定制板。 它是 PMSM。 电机运行良好、电流波形相当正常、唯一的问题是它显示了错误的速度 gMotorVars.Speed-krpm 变量。 您能否执行以下操作: 让我知道如何在该变量中计算速度、这样我就可以检查板级参数、看看它们为什么存在这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我使用的是定制板。 它是 PMSM。 电机运行良好、电流波形相当正常、唯一的问题是它显示了错误的速度 gMotorVars.Speed-krpm 变量。 您能否执行以下操作: 让我知道如何在该变量中计算速度、这样我就可以检查板级参数、看看它们为什么存在这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何测量实际 电机转速? 您能否使用带电流探头的示波器检查电机相电流的频率?

    您是否使用该定制板识别电机参数、并设置正确的电机参数、包括极对?