This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:当辅助电源打开时、SCI 不工作

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186765/tmdshvmtrinspin-sci-is-not-working-when-aux-power-is-turned-on

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

在  TMDSHVMTRINSPIN 上运行控制卡 JTAG 接口上的串行端口时、我们会遇到问题。 串行端口工作正常、只需控制卡电源从其 USB 端口打开即可。 只要我们打开  TMDSHVMTRINSPIN 的辅助电源、通信 就会停止工作。 请找到随附的示波器照片、以更好地了解问题。 我请求您帮助解决此错误。  

相关信息:SCI A 用于 GPIO28和 GPIO29  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor、您正在使用什么 controlCARD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 的一款新产品(类似于 F2800137产品)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用上的+15V 电源为 MCU 和 IPM 驱动器供电、不要使用辅助电源供电。 或者、您可以尝试对 SCI 使用低波特率。