This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:电机控制 SDK 中 SSIPD 模块的全名?

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185833/tms320f280025c-q1-full-name-about-ssipd-module-in-motor-control-sdk

器件型号:TMS320F280025C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CC2000WARE

大家好   ,我要将最新的通用_motorcontrol_lab (基于 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_01_00_00)移植到我的 TMS320F280025C 演示板,有一个新的 SSIPD 模块,谁能告诉我有关 SSIPD 的全名,SS 意味着什么? 它是低速吗? 当我们可以使用该模块时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示"六步初始位置检测"。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:它 将取决于位置传感器还是 无传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无传感器模式、方法是每60度在 d 轴上注入一个电流、以了解电机静止时转子在哪个扇区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取,很好,非常感谢!