This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 DIFF 模式下、eCAP 模块如何处理第一个边沿?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182192/tms320f28379d-how-does-the-ecap-module-deals-with-the-first-edge-when-in-diff-mode

器件型号:TMS320F28379D

我将使用 eCAP 模块来测量频率、但同时、我想对我接收到的脉冲数进行计数。

我不确定是否会为 ECAP 看到的第一个边沿生成中断、因此我的问题是、是否会在第一个边沿生成中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过 eQEP 模块? 它更适合查找频率吗?  

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在读取的信号从0.2HZ 变为10kHz;我认为32位 eCAP 计数器可提供良好的分辨率。 频率计算很简单

    CLK/计数器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我将向您介绍并返回。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉忘记了此主题。 只需检查您是否能够解析或仍在调试?

    此致、Santosh