请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 在我们的应用中、我们使用霍尔传感器从零速开始、然后切换到 FOC。 我们仅使用 EST 实现了这一点。 现在、我们要将电机识别添加到应用中、以便我们可以从应用中识别电机。 最好的方法是什么? 是否只能使用 CTRL 对象进行标识? 我们是否可以仅使用 CTRL 对象进行识别? (如何处理使用的变量、那么 EST 和 CTRL 都使用它们?) 您能给我们一些建议吗?