This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F2837xS/D 为什么不能使用内部稳压器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681211/tms320f28377s-why-can-not-the-tms320f2837xs-d-use-the-internal-regulator

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

为什么 TMS320F2837xS/D 不能使用内部稳压器?

与 F2807x 相比、这些器件是否无用、因为它们具有高电流?

我的客户想知道为什么 TMS320F28377S 不能使用内部稳压器。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    F2837xS 器件被设计成与 F2837xD 和 F2807x 器件引脚兼容。  但是、F2837xD 或 F2837xS 不支持内部 VREG、因此您必须在器件外部提供1.2V 电源轨。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Devin - San、

    感谢你的答复。

    我想知道 为什么虽然内置了 VREG、但 F2837xD/S 器件仍无法使用。

    请告诉我您了解的范围。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    请参阅此帖子的回复-> https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/677749

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank - San、

    感谢您的支持!
    我明白了!

    此致、
    Sasaki