This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果我想使用 drv8312-C2-kit 驱动 PMSM、并使用霍尔(J10)获取电机#39的工作信号、PMSM 选择的要求是什么?如何连接到 J10?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680603/1-if-i-want-to-drive-pmsm-with-drv8312-c2-kit-and-use-hall-j10-to-get-the-motor-s-working-signal-what-is-the-requirement-of-the-pmsm-selection-how-do-i-connect-to-j10

Thread 中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KIT、controlSUITE

如果我想使用 drv8312-C2-kit 驱动 PMSM、并使用霍尔(J10)获取电机的工作信号、PMSM 选择的要求是什么?如何连接到 J10?

drv8312-C2-kit 使用霍尔获取 PMSM 位置信号的工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J10的输入引脚连接到 GPIO 或 CAP、具体取决于 controlCARD、DRV8312-C2-KIT。 您可以参阅 controlSUITE 中的"BLDC_Sensored"示例项目、如下文件夹所示。如果您要使用霍尔效应传感器实现 BLDC/PMSM 电机的梯形控制、可以从 TI 网站下载 controlSUITE。 项目指南中有更详细的控制理论和原理、也可以在同一文件夹中找到。 指南中还显示了霍尔传感器与 J10的连接。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    BTW、如果 BLDC/PMSM 数据表具有嵌入式霍尔传感器、例如与 DRV8312-C2-KIT 捆绑的电机、则该数据表应具有有关霍尔传感器的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试