This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:UID_REGS 寄存器

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678617/ccs-tms320f280049-uid_regs-registers

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

如何获取 UID_REGS 寄存器的值? 我不会n`t 系统 控制基址表上的起始地址(TRM 的第146页)以及 f28004x_globalvariabledefs.c 中的特定结构

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    F28004x 的数据表指定了器件标识寄存器-第6.4节。 您在寻找这种解决方案吗?

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将讨论《技术参考手册》的3.14.1.23。 UID_UNIQUE 仅是寄存器集的一个寄存器。 每个寄存器都有偏移量、但基址在哪里? 为什么未在 f28004x_globalvarabledefs.c 中为此寄存器定义结构?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard,

    请参阅技术参考手册(TRM)的第3.13.7.8节“器件唯一 ID”。
    组0 OTP 包含 UID。 起始地址为0x703C0。

    有关更多详细信息、请参阅表6-2。 数据表闪存扇区的地址。

    此致。