This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频相移全桥和双向直流/直流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01407, TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679465/high-frequency-phase-shift-full-bridge-and-bi-directional-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TIDA-01407TIDM-BIDIR-400-12

我的公司正在进行 OBC 设计和 DCDC 设计。  我对 TI 产品非常感兴趣。  

本例中是否有任何参考设计?

第一个案例:

高频相移全桥:  

约为200K。

输入:750V

输出:14V 或24V  

2-3kW

第2个案例:

双向直流/直流 设计

一侧为35V 另一侧为750V。  

3kW

本例中是否有参考设计? 我找到一些参考 、例如 TIDA-01407和 TIDM-BIDIR-400-12。

可以增强输入电压。 是否有驱动器、控制器建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正庆、您好、感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计。 我已经与电源设计和系统团队进行了一些背景讨论、这些讨论可能是您想要的。 遗憾的是、答案是我们目前没有能够满足您需求的解决方案。 最匹配的是您在 E2E 问题(TIDA-01407和 TIDM-BIDIR-400-12)中提到的两种 TI 参考设计。

    再次感谢您关注德州仪器。 我们鼓励您继续查看我们的 TI 参考设计、了解您或您的同事未来可能需要的任何子系统。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢~~~~