This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVBLDCMTR:有人知道 LVBLDCMTR +霍尔传感器+编码器(1024)信息?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, 2MTR-DYNO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681528/lvbldcmtr-somebody-know-lvbldcmtr-hall-sensor-encoder-1024-information

器件型号:LVBLDCMTR
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITLVSERVOMTR2MTR-DYNO

尊敬的 TI

我在新的几天前订购了五款 LVDCMTR 产品。 那么、它是一个用于无传感器应用的电机!(非霍尔传感器

有线电视、我在 telcointercon 主页中找不到其他信息产品。)

我想知道在哪里购买 LVDCMTR +霍尔传感器+编码器(1024)接口(制造商订单名称等)。

或者 想了解其他主页(或卖家)有关 BLDC 电机产品的信息、包括霍尔传感器和编码器。

我需要一个测试电机来开发使用霍尔传感器和编码器的应用!!

此致

이메일에 긍정적인 답변을 주신분에게 신의 축복이 있기를!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 DRV8312-C2-KIT 和 DRV8312-69M-KIT 中包含一个类似的带霍尔传感器的电机、但我们不单独出售。

    我们销售的产品是 LVSERVOMTR、其中包括编码器和霍尔传感器。 其中两个是2MTR-DYNO 的组成部分、具有轴连接器和用于执行有源负载测试的框架安装。

    否则、将有数百家公司出售电机、但它们的数量通常是最低的。  如果您选择此路线、您应该找到一个本地人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ChristClearman

    我不是电机领域的专家。 我有一个问题、推荐的电机是 PMSM 电机+霍尔传感器+编码器。
    PMSM 电机是否可以像 BLDC 电机一样使用? 我想知道电机控制方法是否只有不同之处。

    此致。 당신은 축복받을겁니다 μ A。 감사합니다 μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只有所选控制方法存在差异。 您可以使用6步梯形或正弦波/SVPWM/FOC 来驱动它们。

    两个电机都是正弦绕线永磁机器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChristClearman

    我想了解一下控制方法。

    谢谢~!

    此致。