This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:tmsdock28379d 控制卡上使用的 Samtec HSEC8的准确参考

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681429/tmdsdock28379d-exact-reference-of-samtec-hsec8-used-on-control-card-on-tmdsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、团队、

我的客户需要在 tmdsdk28379d 的控制卡上准确引用 Samtec HSEC8。  

他们在我们的 controlSUITE 文档中未找到它。  

谢谢、

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在以下位置进行了检查

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\120or180pin_HSEC_DockingStn-HWdevPkg_v1_1