This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何在高速和现场弱情况下获得电机参数 LS?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680793/tms320f28027f-how-to-get-motor-parameter-ls-on-high-speed-and-in-field-weak-scenario

器件型号:TMS320F28027F

在 田间作业条件较差的24V 2kw 压缩机上(给定固定负 ID)。

随着系统压力升高、电机转速不会下降、而是会增加。

我只能想到检查 LS 变化、我不知道如何实现 LS 高速运转。

任何可以告诉我原因的人都是受欢迎的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 使用固定的 LD 和 LQ 来实现角度估算器、除了缓冲磁通(Ke)之外、不进行在线电机参数更新。 两个电感都在 user.h 中设置 您可以通过 EST_getLs_d_d_H ()和 EST_getLs_q_H ()读回电感。
    如果您使用速度闭环且输入电压足够、则速度不应降低。 通常、当电机在深磁场减弱中工作时、估算速度会有一点误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我读回了 LS,它与 user.h 中的 param 相同 因此我看不到您的意思
    2.您认为在深磁场减弱中的振幅 ID :Iq =1 :3吗?或者如何判断在深磁场减弱中的电机如何判断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、InstaSPIN-FOC 不支持在线参数识别。
    2、这取决于电机规格、您可以检查电机制造商提供的电感/电流曲线、如果 LD 或 LQ 随电流的增加而变化很大、则估算速度将不是很正确。