This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何使用 TMS320F28069上的 USB 引脚

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680692/tms320f28069-how-to-use-usb-pins-on-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好!!!!

我现在使用 LAUNCHXL-F28069并希望在我的项目中使用 tms320f28069。  

 在 LAUNCHXL-F28069远程通信中,FT2232D 用于将 USB 转换为 JTAG 并使用 USB 进行编程和调试。  

我是否可以直接使用 TMS320f28069的 USB 引脚(GPIO26和 GPIO27)进行编程和调试,并且在不使用 USB 转 JTAG 转换器的情况下使用此功能????

如果可能,是否有任何代码或示例可以使用此????  

此致  

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您正在尝试做什么? 您希望如何使用 GPIO 26和27?

    此致、
    SAL