This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:降低电机设计中的 EMI??

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681086/ccs-reduce-emi-in-motor-design

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

请告诉我如何使用 InstaSpin 降低电机设计中的 EMI。

感谢您提供的任何材料。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板布局设计对于电机驱动板中与 instaSPIN s/w 算法无关的 EMI 至关重要、输入滤波也至关重要。 您可以创建一个良好的接地层、并保留来自交叉路径的模拟和数字信号、以防止屏蔽接地影响模拟接地、还可以根据您的系统选择正确的 PWM 频率。

    下面有关 TI 电源设计培训的文章很好地解释了如何设计 EMI 滤波器、该滤波器也可用于电机驱动板。
    www.ti.com/.../slup298.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我的电流为40A。滤波器不会很小。 :)