This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:绝对编码器的 CLB 支持

Guru**** 2606375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680902/tms320f280049c-clb-support-for-absolute-encoders

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 专家:

我们的客户打算在 伺服电机驱动设计中使用 TMS320F280049C、并且需要连接到绝对编码器、需要支持 BiSS-C 和 EnDat 接口。

您能否向我们介绍 TMS320F280049C CLB 支持的进展情况、这些库现在是否可用? 我们如何获取这些库和项目示例? 我研究 了 C2000ware 、似乎还没有这些示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!

    F28004x 器件没有任何已发布的 CLB 软件库或示例。 遗憾的是,这些资源在不久的将来将无法提供。 我们正在努力提供额外的 CLB 支持、该支持也将针对 F28004x 上的 CLB、但公开发布时间线尚未固定。 如果您对此主题还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、

    谢谢。