请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 对于28377D、仿真模式和独立模式之间的引导流程不同
模式。 在仿真模式下、CPU1无需发送 IPC 命令来引导 CPU2。
因此、在 CPU1的项目中、"IPCBootCPU2 (
C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM FLASH)"不应在仿真模式下使用。
有时、我必须在独立模式下调试代码。 这意味着代码
例如"IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH)"。
使用进行调试时、CPU1是否有任何方法可识别仿真模式
CCSTM 例如检查一些寄存器值。