This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 CAN 进行固件升级

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680792/launchxl-f28379d-firmware-upgrade-using-can

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用 CAN 总线更新 F28379D Launchpad 的固件。 这将使用 Cortex-M4处理器来完成。 我想知道:

1) 是基于 CAN 的 ROM 引导加载程序源文件、因此如果引导加载程序中需要进行任何更新、我可以进行更改并将其用作基于闪存的引导加载程序(因为基于 ROM 的引导加载程序不能被覆盖)。

2) 我知道 SCI 闪存内核。 SCI 闪存内核移植到基于 CAN 的内核的可行性如何?

此致、

奥 poorv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥 poorv

    1.是的、它们位于/C2000Ware 中的/libraries 下
    2、绝对可行、闪存内核是一个很好的起点。 不幸的是、我没有一个基于 CAN 的内核示例可为您提供。

    此致
    Chris