This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:在哪里可以找到引导 ROM 源代码?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679379/ccs-f28m36p63c2-where-can-boot-rom-source-code-be-found

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我需要评估如何创建主机和处理器引导加载程序(可能通过 CAN 或 UART 接口)。  我需要引导 ROM 源代码。  它不包含在 controlSUITE 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    F28M36x 引导 ROM 源代码不公开。 引导加载程序与其他器件的引导加载程序非常相似。 可以使用 F2806x 或 F2837xD 作为参考。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Christopher。

    F28M36x 引导 ROM 的 API 是否与 F2837xD 相同? 函数/参数是否有差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是 M3或 C28、哪一个内核?

    此致
    Chris