This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:可在何处找到此 Concerto EVM 的原理图

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCKH52C1, C2000WARE, TMDSCNCDH52C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681054/tmdsdockh52c1-where-to-find-the-schematic-for-this-concerto-evm

器件型号:TMDSDOCKH52C1
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARETMDSCNCDH52C1

您好!  

请提供建议、我可以在哪里找到该 F28M35 Concerto controlCARD 及其扩展坞的原理图。 我在 controlSUITE 中找不到任何相关的硬件文档。  

 有一个指向 Mouser 上的 TMDSDOCKH52C1数据表的链接。 但似乎 也不起作用。  非常感谢您的帮助。  

此致  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    它似乎位于 C2000Ware (controlSUITE 的替代产品)中。

    在此处安装: http://www.ti.com/tool/C2000WARE

    此电路板将位于您的 PC 上、位于 C:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_04_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCDH52C1

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、
    非常感谢您的帮助。 已安装 C2000ware。 原理图如您所建议!

    此致
    Alex