This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F28069M:有关计时器周期的问题

Guru**** 2604555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678483/rtos-launchxl-f28069m-question-on-timer-period

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:TI-RTOS

我将一个 TI-RTOS 代码项目从具有 RTOS v6.46的 CCSv6导入到了具有 RTOS v6.53的 CCSv8、这在以前的环境中运行良好。 我配置了一个用于 ADC SOC 触发源的2ms 计时器。 我通过在计时器实例配置窗口中输入2000us 来设置计时器周期。 运行一段时间后、我暂停了它并打开了 RTOS Analyzer->Execution Graph、ADCINT 间隔正确为2ms;但是、在新环境中、相同的2ms 计时器显示160us、该值是系统时钟频率80MHz 的两倍。 如果我将系统时钟频率更改为40MHz、则计时器间隔变为80us。 这对我来说毫无意义。 附件中提供了项目设置和执行图屏幕截图。 请提供建议。

谢谢!

e2e.ti.com/.../Question-on-timer-interval-in-CCS-v8-with-TI_2D00_RTOS-v6.53.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、让我尝试理解您所说的内容:您说的 RTOSv6.46与 CCSv6搭配使用非常适合您。 但是、向上移动到 RTOSv6.53的同一项目显示的是160us、而不是您预期的2ms? 我假设您的源代码和其他所有内容保持不变、除了您使用 CCSv8迁移到 RTOSv6.53?

    犹大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、基本上、我在新 IDE 中重新创建了一个项目并复制了源代码、但我在新项目中配置了 app.cfg 文件。 附件请找到我的实验项目、您可以运行它、检查执行图、并让我知道 problem.e2e.ti.com/.../Lab7.zip 是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以在此处附加原始的良好项目吗?  我把你的项目拿到了那里,看了你看到的东西,但我不知道为什么它是这样做的。

    犹大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,犹大,

    请找到我的项目的 v6版本。 请建议如何解决我的 V8版本项目中的问题。

    e2e.ti.com/.../0211.Lab7v6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我能够再现您看到的内容。  进行了比较。  我意识到它不是 F28069器件上的目标代码问题、而是
    这是执行图显示的问题。  如果我在 CCSv8上加载 CCSv6中内置的可执行文件、我会看到同样的问题。
    CCSv8已存在此问题的错误。  此问题仅对 CCSv8是新问题、在 CCSv6或 CCSv7中不存在。

    供参考:此错误已在 CCSv8.1中修复

    犹大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS v8.1何时发布? 在我获得解决执行图问题的最新版本之前、我无法关闭此 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8.1目前计划在6月的时限内进行。