This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:CCS 错误:"发生数据验证错误、文件加载失败。"

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680992/ccs-f28m35h52c-ccs-error-a-data-verification-error-occurred-file-load-failed

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Concerto F28M35H52C 的 C28内核上运行代码。 这是上周工作的、但现在当我尝试将代码加载到内核中时、我在上面的标题中看到了错误。 以下是错误发生的确切位置:

启动目标配置
连接 C28内核
尝试加载程序-遇到错误。

编译工程时不会出现任何错误(只是编译器版本的警告、但这是上周进行此操作时的警告)。

提前感谢您的帮助、
Nick Foster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步修整之后、我现在已经解决了这个错误。 它可能正在将代码加载到实现代码加载的 M3内核中、或者可能已经无数次对电路板和 CCS 进行电源循环。 不管怎样、它现在正在工作。
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    很高兴您能正常工作。

    此致、
    SAL