This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用 ADC 和 DAC 监控 PWM 波形

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681018/ccs-tms320f28379d-using-adc-and-dac-to-monitor-the-pwm-waveform

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用探针监测 PWM 输出、但我有一个限制、即我没有差分探针、我想使用 Datalog 或 DAC 模块监测它们、我不知道如何执行该操作。 任何人都可以提供这方面的信息。  

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我需要更简单的方法来监控 CCS 中的信号、我会非常感激、只是我不想使用示波器。 我没有这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用数据记录、您可以跟踪变化慢于实际 PWM 的变量。 如果您感兴趣的 PWM 信号频率较低、例如100Hz 左右、则可以、否则不可以