This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:C2000创建 DFU 格式十六进制文件

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676942/tms320f28069-c2000-create-dfu-formatted-hex-file

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我使用 C2000十六进制实用程序从*。out 文件生成了十六进制文件。 我想将其转换为 DFU 格式的文件(我正在通过 USB 测试引导加载程序)。

是否有任何方法可以从十六进制转换为 DFU 格式?

此致。

B.索格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面是指向 Wiki 页面的链接、其中包含有关十六进制实用程序工具的更多信息。

    processors.wiki.ti.com/.../Hex_Utility_in_CCS

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 B. Sogut:

    您可以看到 F2837x USB 闪存内核示例。 如果将这些内容导入到 CCS 中、您可以看到编译后命令、以 DFU 预期的格式将.out 转换为.dat。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、
    我在使用 dfuprog 下载应用程序时尝试了此示例、首先我获得了错误代码(-7) DFU_ERR_INVALID_ADDR。 但是、在链接器文件中进行无符号更改后、我可以解决该错误。
    解决该错误后、当我再次尝试下载应用程序文件时、我开始获取错误代码(-12) DFU_ERR_DNLOAD_FAIL。

    我不仅收到应用程序的此错误、而且尝试下载 bl_app_i.hex 时也没有问题。

    此致、
    B.索格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B. Sogut、

    我让另一位工程师对此进行研究。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我正在等待另一位工程师。  我将向您发送链接器命令文件(cmd 文件)和有关编译后处理的文件。 或许这有助于解决问题。

    此致。

    B.索格特

    e2e.ti.com/.../DFU_5F00_cmd.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    请告诉我这方面的情况。 正在等待您的回复。

    此致、
    B.索格特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B.索古特

    请在我们等待回复时查看此文档。 F2806x_USBBL_UG.pdf

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2806x\docs\F2806x_USBBL_UG.pdf

    这将包含重要信息。

    SAL