This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680932/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我目前正在使用德州仪器的 TM320F28335 DPS 卡。 为了生成 C 语言代码、我使用 Simulink、并将 Matlab 2017b 用作计算引擎。  Matlab 中的 Embedded Coder 生成 C 代码、并在 Code Composer Studio 7.4版中进行构建和调试。 但是、我在 Code Composer Studio 中调试代码时收到一条错误消息。 错误消息状态: C28xx:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真包7.0.100.0)  

Code Composer Studio 似乎无法找到 Requred libary、即动态 libary。 因此、我的问题是:在哪里可以找到所需的仿真包?

有关信息、我还在 Simulink 中为德州仪器 C2000处理器安装了 controlSUITE 和嵌入式编码器支持包。

如果是 nesseary、我也可以发送源代码。 为了从 Simulink 模型创建 Code Composer Studio 项目、我使用了 Mathworks 在以下链接中给出的步骤: se.mathworks.com/.../creating-ccs-project-from-a-model.html

此致

Andreas Sagedal