This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:DAC 1-4是什么意思?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680624/launchxl-f28379d-what-does-dac-1-4-mean

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我看到 TMS320F28379D 的数据表中有 DAC 模块 A、B 和 C。 但是、除了 ABC 输入引脚、我在  LAUNCHXL-F28379D 的数据表中找到了4个额外的引脚、即 DAC1、2、3和4。 我想知道这四个引脚是如何使用的、因为我在 TMS320F28379D 的数据表中找不到相应的引脚。  

谢谢!

邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei 您好、

    LaunchPad 板具有四个低通 RC 滤波器、每个滤波器连接到器件上的不同 PWM 输出。 如果您查看电路板原理图的第5页、您会看到它们。 其思路是滤除开关频率、使占空比调制直流输出成为一种伪 DAC。 它们在电路板上编号为 DAC1-4。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、现在我了解了。 这是一个非常出色的实施方案。 我很长时间都很困惑。 感谢您的解释!

    此致、

    邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释!

    顺便说一下、我想最好在原理图中写入"基于 PWM-DAC"、而不是"PWM/basic/DAC"。 我之前阅读过原理图、"PWM/basic/DAC"让我相信 TMS320F28379D 芯片上有一个引脚可以提供 PWM 或 DAC 或称为"基于"...的信号。