This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2606235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679782/ccs-tmdsdock28335-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为 DSP F28335配置 ePWM,以控制5个五级单相逆变器。 我找不到一个清晰的示例来帮助我进行配置。  我向您发送了 Simulink 文件、请告知您该怎么办?

e2e.ti.com/.../Five_5F00_Level_5F00_converter.7z

法杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,法杜尔,

    MathWorks 提供了一些示例、这些示例包含在我们的 Simscape Power Systems 产品中、这些示例可能会有所帮助。

    DOC 链接(可能需要登录):

    我在我们的文档中通过搜索找到了这些示例。 我希望您可以使用 MathWorks C2000支持包 在 F28335上从这些模型运行控制算法。

    我完全不熟悉这些示例、因此如果您需要其他帮助、请 联系 MathWorks 技术支持。  

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我的问题与德州仪器的 ePWM 有关。 如何为多级转换器对其进行配置? Mathorks 将我送回德州仪器。
    谢谢
    法杜尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,法杜尔,

    正如 Manish 在下面的主题中提到的、我们没有五级转换器示例。
    e2e.ti.com/.../2487896

    您能解释一下您在 Simulink 文件中所做的工作、并更具体地说明您的问题吗? 现在、我只有与 Manish 在主题中所说的相同的建议、即将三级转换器作为起点。

    此致、