Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我正在使用 TMS320F28335创建用户引导加载程序项目来升级用户应用领域。
由于我在 TMS320F28335上没有经验(我之前使用过 ARM7、Cortex-M3),所以您是否会提供一个链接来下载 DSP28335的 IAP 示例项目?
抱歉、我找不到下载此示例的链接。
BTW:我使用 CCS v6 IDE。
谢谢。
此致、
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我正在使用 TMS320F28335创建用户引导加载程序项目来升级用户应用领域。
由于我在 TMS320F28335上没有经验(我之前使用过 ARM7、Cortex-M3),所以您是否会提供一个链接来下载 DSP28335的 IAP 示例项目?
抱歉、我找不到下载此示例的链接。
BTW:我使用 CCS v6 IDE。
谢谢。
此致、
文森特
Vasudha、您好!
感谢您的信息。
我已经设置 了 C2000Ware_1_00_04_00_setup.exe,但 在 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2833x\examples 中找不到任何 IAP 示例。
我在文件夹 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\utilities\fash_programmers 中找到了一些示例,但 CCS IDE 似乎无法打开它。
没有 IAP 示例基本 CCS 项目?
我是否有任何现有的 CCS 项目可用于直接参考?
谢谢。
此致、
文森特
您好、Bernd、
很抱歉稍后回复。
昨天我看到了这个例子、我有一些问题:
1.基于此示例,引导模式应为 SCI-A 引导,对吧? 并且基于这个引导模式、GPIO 引脚选择应该与 SCI-A 引导模式相匹配、而不是"跳转闪存"、对吧?
由于我的用户引导加载程序必须从闪存的起始地址运行、因此引导 GPIO 引脚选择应与"闪存模式"匹配(我认为是这样)。 基于此 reasseon,我认为我必须对有关引导配置的此示例进行重大更改,包括以下几点:
1)矢量表修改: 此矢量表在引导加载程序工程和应用中应该有所不同、与我以前的经验一样、此 DPS28335是否具有矢量表重新映射函数寄存器?
2) 2)我认为根据我的应用程序,整个项目=引导加载程序项目+应用程序项目。 引导 GPIO 引脚应该为“跳转至闪存”,以便它可以运行用户引导加载程序项目来升级应用程序项目区域。
我不知道我的理解是否正确。
希望您能回答。
此致、
文森特