This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 F28027时、DRV8312evm REVD 无法打开 PWM 控制

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680416/drv8312evm-revd-can-not-open-pwm-control-when-use-f28027

主题中讨论的其他器件:DRV8312INSTASPIN-BLDC

您好:

我已使用 F2802xx 控制卡 插入 DRV8312EVM 板。   并编辑了用于运行电机的电源线。  但是、当 F28027提供 PWM 输入时、DRV8312无法输出 PWM。   

我测试了 PWMA、PWMB、PWMC。 ,肯定存在脉冲。  但 outa、outb、outc 没有!

当我使用 F28035控制卡时, 每一个想法都是可以的,  outa、outb、outc 具有到电机的 PWM 输出。    我不知道为什么。  请帮助!

此致

猎人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanzhen、

    原因可能是 F28027控制卡代码。 DRV8312 EVM 的工作取决于输入信号。

    一个建议是您可以将 F28027控制信号与 F28035控制信号相匹配。 另请查看 RESET_A、RESET_B 和 RESET_C

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    贝蒂:
    RESET_A、RESET_B 和 RESET_c 与 F28035相同。 还有 pluse.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanzhen、

    请参阅使用  InstaSPIN-BLDC 预闪存的控制卡 TMDSCNCD28035MISO、以使用随附的 GUI 旋转电机。

    您是否在 F28027 或 F28027F 中进行了正确的编程? 我知道、F28027与 InstaSPIN-FOC 中的 F28027F 不同。

    谢谢。