This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000 USB.c

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680130/ccs-tms320f28377s-c2000-usb-c

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个项目、在该项目中、我将尝试用 C2000ware 版本1.0.3中提供的新调用替换所有过时的函数调用。 我遇到的问题是、C2000ware 中不再存在 usb.c 和 usb.h。

我遇到了一个论坛帖子、指出现在使用已弃用的 usb.c 和 usb.h。 这是2017年9月。 该帖子位于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/626366/2309266

我们不想使用任何已弃用的呼叫。 我有几个问题:

  1. 非弃用 USB 调用(在 USB.h 中释放弃用的 USB 调用)的计划发布日期是什么?
  2. 如果没有未弃用的替换、为什么弃用了 usb.c 和 usb.h?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、

    这仍然是我们当前版本的问题。 USB.c 和 usb.h 仍应与 USB 库一起使用。

    我们正在努力纠正这种情况。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您何时预计修复程序可避免使用弃用的 usb.c 和 usb.h?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将在6月版中进行更正。

    此致、
    SAL