This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:具有 TMS320F2812的 ADIS16488A SPI 接口

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, CONTROLSUITE, C2000WARE, AFE031, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680498/ccs-tms320f2812-adis16488a-spi-interface-with-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WAREAFE031MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

在 c 中、是否有适用于具有 TMS320F2812的 SPI 接口 ADIS16488A 的任何示例源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    否、我们没有针对该器件的特定代码示例。

    如果您看一下 controlSUITE 或 c2000ware、可以看到使用 SPI 的示例。 还有一些特定芯片的驱动程序示例。 如果您愿意、您可以在这些之后对驱动程序建模。 它们不是为 F2812器件编写的、但 SPI 模块非常相似、大多数 SPI 代码应在我们的器件之间移植、只需进行微小更改。

    以下是一些示例:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2837xd\examples\cpu01\boostxl_afe031_f28379d_dacmode\cpu01
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\drivers\drvic (有关驱动 程序 e2e.ti.com/.../677032中的错误、请参阅此帖子)

    谢谢、
    标记