This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在固件中、如何完成 CPU 复位。 与 CTL+ALT+DEL 或调试器的 CPU 复位类似。

Guru**** 2608125 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678999/tms320f28379d-from-the-firmware-how-can-i-do-complete-cpu-reset-similar-to-ctl-alt-del-or-cpu-reset-from-the-debugger

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如何完成 CPU 复位... 与 CTL+ALT+DEL 或调试器的 CPU 复位类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    在这种情况下、您必须触发看门狗复位。 有关代码参考、请参阅看门狗示例 c2000Ware。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢