This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:固件和测试板可用性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679772/tidm-1001-firmware-and-test-board-availability

器件型号:TIDM-1001
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我有一位对该 TIDM 感兴趣的客户:

1.在哪里可以获得 C2000的源代码文件?

2.该电路板是否可供客户进行测试?

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    controlSUITE 中已发布 TIDM-1001软件。 请让客户下载 controlSUITE。 TID 的文档也提供了此信息。

    由于这是一个 TID、我们没有可供客户使用的电路板。 我已将其分配给我的同事、以防他有其他意见。

    此致
    Manish Bhardwaj