This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:比较器输入

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679286/tms320f280049-comparator-inputs

器件型号:TMS320F280049

您好!
CMP1_HN0和 CMP1_HN1有何区别? CMP1是否有2个负高电平输入(连接在一起)? 是否有概述 方框图?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    这些是高比较器负输入的多路复用器选项。 每个高电平或低电平比较器只有一个负输入。 这些多路复用器位于模拟子系统中。 您可以在模拟子系统章节中找到有关此内容的详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    回答是否回答了您的问题?