This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D:套件和技术查询的固件可用性

Guru**** 3006760 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679177/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d-firmware-availability-with-the-kit-and-technical-queries

器件型号:TMDXIDDK379D

我希望购买 TMDXIDDK379D 套件。  

在此之前,我想了解有关套件功能/特性的更多信息:
使用此套件,是否可以在定位模式(根据其反馈传感器保持电机位置)和速度模式下移动 PMAC 电机?

套件是否提供其固件的所有源代码?

它能否运行任何功率范围介于100至700瓦之间的 PMSM 电机? 如果没有,那么 PMSM 的特殊特性需要与该套件兼容吗?
是否可以使用此套件通过霍尔传感器位置传感器以度模式运行 BLDC 电机?
是否可以在速度模式下以无传感器控制运行 BLDC 电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该套件的所有信息均可在网站上找到

    www.ti.com/.../TMDXIDDK377D

    使用此套件,是否可以在定位模式(根据其反馈传感器保持电机位置)和速度模式下移动 PMAC 电机?
    是的

    套件是否提供其固件的所有源代码?
    是的,对于那些已发布的项目

    它能否运行任何功率范围介于100至700瓦之间的 PMSM 电机? 如果没有,那么 PMSM 的特殊特性需要与该套件兼容吗?
    -是的、规格350V 直流、每相8A

    是否可以使用此套件通过霍尔传感器位置传感器以度模式运行 BLDC 电机?
    ——是的,没有为该平台提供代码,您需要自行开发。

    是否可以在速度模式下以无传感器控制运行 BLDC 电机?
    是的,电压感应硬件可能需要根据您的实施要求进行调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有回答。

    我确实浏览了套件的用户指南。
    我在套件硬件特性中没有发现任何关于霍尔传感器支持部分的提及。
    您能否稍微解释一下如果套件上没有支持硬件、如何才能实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    QEP 接口电路基本上是一个电平转换器、如果霍尔传感器信号也是5V、则可以将其连接到该处。 该信号将馈入与 QEP 复用的 GPIO。 您可以选择将这些 GPIO 初始化为 QEP、而不是根据 您的要求进行初始化。  然后、您需要确定用于实现算法的逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您让我对功能有所了解。
    现在我已经清除了。