This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2604555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678520/tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:f28377d

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TIDM-HV-1PH-DCAC 感兴趣。 我想知道输出是如何为直流电的、以及提供这种选择的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪杰

    输出为直流的唯一原因是为了进行调优、更容易测量直流条件下的频率响应。

    此外、在开发新电路板的同时、这些问题可以与数量有限的功率器件隔离。

    它仅用于易于使用和调优目的、

    www.ti.com/.../tiduay6c.pdf

    请参阅 UG 以了解增量构建
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助回复!