主题中讨论的其他器件:DRV8301、 controlSUITE、 MOTORWARE
您好!
每次我将代码上传到 launchpad F28069M 时、电机都会进行初始急动、然后它根本不运行。 我使用的是具有 F28069M 的 DRV8301 RevB 逆变器。 我正在为 Booster Pack 提供19V、3A 电源、并将速度设置为300rpm。 但电机根本不运行。 最初、每次我通过 USB 上传代码、然后断开 USB 并连接直流电源、如果我停止供电、然后再次连接该电源、那么电流将尝试超过限制、电机根本不启动。 我正在刷写代码并从中运行。
有什么想法为什么会发生这种情况?
谢谢你。
此致
Jim