This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:使能故障

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677478/drv8301-hc-c2-kit-fault-on-enable

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

你好、

我在停止 DRV8301 HC 套件时遇到故障。 我修改了代码、将其用作 H 桥、并通过开关为具有磁场绕组的有刷直流电机供电。

一旦我启用系统、DRV 将立即发生故障、并发出高音调蜂鸣声。 它运行正常、因此我不知道它为什么会出现故障。 不会对电路板造成视觉损坏或有烧焦的气味。 我尝试过重置和 重新编程。

我假设 DRV 是问题所在、但我想确保、我如何更换它。 此外、如果问题可能来自晶体管侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您启用 DRV8301、OCTW 或 nFAULT 引脚上是否有低电平输出? 如果是、请读取 DRV8301的状态寄存器、以查看始终将哪个关联的状态位设置为1。 如果 FETHx_OC 或 FETLx_OC 在您断开电机后设置为1、则表示 MOSFET 或 DRV8301损坏。 您可以使用数字万用表使用测试二极管功能测量 MOSFET、如果 MOSFET 损坏、请先更改 MOSFET、然后再次检查 DRV8301的状态寄存器。 如果 nFAULT 较低且 MOSFET 也很好、则必须使用新的 DRV8301替换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、我更换了损坏的 MOSFET (比我教授的更难)、电路板返回后工作正常。 我想弄清楚的是它是如何损坏的、为什么损坏的。 我使用的是最大电流为35A 的48V BMS 和电阻为1.5欧姆的电机、输出电流约为32A、并且我甚至不会运行100%占空比。 MOSFET 的额定电流为110A、最高可达175度。我想知道它是制造故障还是编码或运行电路板时出现故障。 我正在从事一个轻型电动车项目。 在测试期间、当它吹出时、我没有开启电流限制、实际上我已将其禁用。 现在、我已经将其重新放置、并将其设置为在40A 时跳闸、即使在低占空比和负载下、它仍会跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    110A 是连续漏极电流、175C 是 MOSFET 的结温、而不是电机相位线路上的连续电流或均方根电流或直流电源输入电流。
    您可以检查 nFAULT 或 nOCTW 引脚上是否存在低电平信号、并设置 DRV8301控制寄存器的 OC_ADJ_SET 以根据您的要求调整过流阈值。