This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:各阶段短路(需要维修)

Guru**** 2604455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677464/tmdshvmtrinspin-short-across-phases-need-repair

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

在电机运行时、在电机相位之间意外短路。 系统关闭、当我更换保险丝并将其插入时、有一个火花使我的车间中的断路器跳闸。  任何看起来以任何方式油炸或损坏的组件都没有可见性、但显然有问题。 我已经通过相位输出检查了三个 R020电阻器上的电阻、它们似乎已损坏(假设它们是分流电阻器)。 其中两个提供约34欧姆的电阻、而一个为0.2欧姆(我没有将它们从电路中取出)。  我想简单地更换它们可能是解决方法、但担心我还需要注意和修复其他事项、以便我不会造成更大的损坏。  

非常感谢您提供的任何支持或指导。  

亲切的问候............ Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以首先检查 R39/R10/R11以查看这些电阻器是否短路或断开、并且必须检查逆变器的电源模块(U1/PS21765)以查看3个半桥是否短路或断开。 您可以使用数字万用表来测试 P/N 和 U/V/W 之间的二极管 如果这些组件损坏、则必须更换为新组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我似乎需要购买和更换 U1/PS21765电源模块。 我已经浏览过 TI 网站、找不到可以在哪里购买它。

    如果您能提供一些指导、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电源模块不是 TI 的器件、您可以在数字钥匙或 Mouser 上找到器件型号进行订购。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yanming。。 非常感谢您的帮助、并按照您的建议、我检查了所有组件。 我用相位输出替换了所有看起来存在问题的元件、包括 U1/PS21765电源模块和三个 R020分流电阻器。
    更换完所有组件后、我启动了套件、看起来一切都很好。 尽管如此、当我再次让系统识别电机时、它开始正常工作、在开始转动电机之前发出熟悉的大嗡嗡声。 它不是在识别过程中转动电机(正如过去所做的那样)、而是在同一个位置来回摇动、而不是转动。 声音很大、我把它关了、因为我担心它会在我刚修好后造成一些损坏。 您对可能是什么问题有什么想法吗? 非常感谢您提供的任何建议或帮助。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以返回 lab01b、使用开环控制来运行电机、以检查电压/电流采样的信号链。 如果电源模块正常、电机应平稳运行、并为开环运行设置正确的电压/频率。 按照实验指南使用 datalog 或 pwmdac 函数检查电压/电流采样信号。 确保所有3个分流电阻器(R39/R10/R11)均正常、并在 lab01b 中先检查 PWM 输出、而不连接交流电源和电机。